This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C PID

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496327/tms320f280049c-tms320f280049c-pid

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

大家好、我使用的是 runPID 函数: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMe6r5j9.d3mdLDJN5DoEQ__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__LATEST&placeholder=true

我想了解 KP 参数。 我是否能够将其设置为0? 我将其设置为0、以在启用之前检查没有 PID 的开环响应。 如果不是、我可以设置的最低参数是什么?

我是否还可以为开环测试将 Kr、C1和 C2设置为0?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将比例部分设置为零、且它仍将在开环期间保留反馈和饱和。  或者、您可以使用直接形式的补偿器、例如 DF22 (直接形式2二阶、或者2极和2零)。 通常用于调整开环频率响应。

    对于 Kr、C1和 C2、是这样。 有关这些参数、请参阅默认变量。 我相信它们分别是1、1、0。

    此致!

    Sen Wang