This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:有没有方法可以将特定警告转换为错误?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496487/tms320f28379d-is-there-a-way-to-convert-a-specific-warning-to-an-error

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我们收到了标有#551-D 的警告  是否有办法告知 CCS 将其视为错误?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个方法是使用构建选项 -- diag_error=551 .  有关详细信息和其他方法、 请搜索 C28x 编译器手册 中的" 了解诊断消息"子章节和" 诊断消息 pragma "子章节

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的信息乔治。  谢谢你。

    我从 Properties->Build->C2000 Compiler 输入了--diag_error=551、然后输入了 Edit Flags... 按钮.  它被放置在属性列表的末尾。  当我单击确定时、我收到了以下对话框。  我可以看到-- diag_error 就在那里。  我从那一刻起,看了看前面的标志,然后再进入-- diag_error ,我可以看到 rpt_threshold 已经在那里了。  我们目前使用 CCS10.4和编译器 v20.2.5.LTS。  您上面引用的文档没有显示它已过时。  这是不是已经过时了、我们是长期延续下去的?  我是否应该直接将其删除?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要来这里

    Properties->Build->C2000 Compiler,然后出现"Edit Flags..." 按钮[/报价]

    它用于对话框中其他地方没有的编译器选项。  它很难使用。

    的说明 -- diag_error 、尝试...

    的说明 -- rpt_threshold 、尝试...

    若要了解如何在 CCS 构建对话框中 查找其他编译器选项、请参阅在 CCS 中查找编译器选项一文

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是伟大的乔治。  感谢你的帮助。