This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:时钟缺失检测

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490564/tms320f2800156-q1-missing-clock-detection

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们生产了一批板、遇到了几个有缺陷的产品。 在调查原因后、我们发现它们都是 MCU 时钟检测电路中的硬件故障。 为什么这个电路很容易损坏? 是否有任何弱点或预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="278300" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490564/tms320f2800156-q1-missing-clock-detection ]为什么此电路这么容易损坏? [报价]

    如何知道电路是否损坏? 你还用电路来表示什么意思? MCU? 或产品?

    Unknown 说:
    遇到多个有缺陷的产品

    同样、这些陈述不能帮助我们了解问题或调试原因。 我建议你让我们知道你到底找到了什么,就像你如何确认有故障在 MCD ?

    为了澄清:与 INTOSC1相比、MCU 的一项功能是检测是否缺少主时钟(OSCCLK)。 所以当检测到 MCD 时、这意味着主时钟缺失、如果您使用的是 XTAL (外部振荡器)、那么请确保您所选电路板的电路连接没有缺陷。

    我认为 MCU 中的 MCD 不会像那样被损坏。 我们的任何 MCU 都没有发现 MCD 方面的弱点。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据上面的分析、这是 MCU 内部时钟缺失检测电路的问题。

    请帮助分析损坏的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否帮助了解对使 MCD clockfail 信号生效的芯片执行了哪些测试?

    这些产品是在生产后才出现的吗?

    是否使用 XCLKOUT 功能将 XTAL 路由到 GPIO 以进行监控? 如果不能、您可以启用 XTAL 的 XCLKOUT

    如果示波器屏幕截图看起来正常、并且没有任何突然的毛刺脉冲、从而判断 MCD 是否为误触发或 XTAL 是否存在问题。

    如果我们将范围缩小到 MCU 缺陷、那么我们需要发送芯片进行故障分析、请与您的 TI 现场代表联系

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否帮助了解对使 MCD clockfail 信号生效的芯片执行了哪些测试?

    补充:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否使用 XCLKOUT 功能将 XTAL 路由到 GPIO 以进行监控? 如果不能、您可以启用 XTAL 的 XCLKOUT

    答案:

    GPIO 用于其他功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TMS320F280025:触发了 PLL 参考时钟丢失检测、未触发时钟丢失检测- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

    这个主题和我们的问题非常相似,最终找不到原因。

    我们没有使用 DCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该主题涉及称为"PLL 基准丢失而非 MCD"的不同功能。

    其中也有相应的勘误表。 确保您不使用 PLL 基准丢失检测功能、而仅使用 MCD 或 DCC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我们面临的问题(PLL 基准丢失)

    还有一个问题、如果问题在离开工厂时没有发生、那么将来还会发生吗?此产品已在市场上运行、不容易更新 hex 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youjun、

    正如勘误表提到的特性-不应使用 PLL 基准丢失、它可能会意外触发。 我建议禁用功能- PLL 基准丢失、并使用 DCC 或仅使用 MCD。

    使用 MCD 或 DCC 足以覆盖运行时的时钟故障。 请查看是否可以禁用该功能

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的意思是、该功能(PLL 参考缺失)已被使用、目前产品没有问题。 问题是否会突然发生(它可能会触发虚假)后运行6个月或更长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行六个月或更长时间后、问题突然发生(可能会触发虚假)?

    是的、由于它是随机的、因此可能会虚假触发

    谢谢