This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:客户使用+-50ppm 的 XTAL 时的影响如何

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1497408/tms320f280039c-how-about-the-impact-if-customer-uses-a-xtal-with--50ppm

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

您好、专家、

客户使用具有+- 50ppm 的20M XTAL 和 TMS320F280039CPZRQ1。

他们想知道这是否会影响内部时钟模块或影响其他模块。 请帮助检查和确认。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    是的、来自 XTAL 的+/-50ppm 将传播到馈送到 F280039中所有模块的时钟。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    它可能会产生什么影响? 我可以想到的是 CAN-FD、FSI 等高速通信接口上的通信错误。

    是否可能导致硬件异常、例如器件复位? 频率范围要求是怎样的。 我在数据表中没有找到频率要求。

    除了 CAN-FD 和 FSI 之外、还可能会影响哪些其他模块?  当这种现象受到影响时、会怎么样?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    是的、将直接影响的主要是高速通信接口、并且根据设置、+/-50ppm 可能是这些外设的可容许漂移、但肯定需要仔细检查。  尽管+/-50ppm 不会导致 XRSN、因为这是太小的漂移、无法标记例如丢失的时钟。

    此致、

    Joseph