请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 工具/软件:
您好、专家、
客户使用具有+- 50ppm 的20M XTAL 和 TMS320F280039CPZRQ1。
他们想知道这是否会影响内部时钟模块或影响其他模块。 请帮助检查和确认。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、专家、
客户使用具有+- 50ppm 的20M XTAL 和 TMS320F280039CPZRQ1。
他们想知道这是否会影响内部时钟模块或影响其他模块。 请帮助检查和确认。
谢谢。