This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:查询 ePWM 行为

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1491906/tms320f28377s-inquiry-about-epwm-behavior

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:

我的客户使用的是 TMS320F28377S、对 ePWM 行为有疑问。

目前、ePWM 配置如下:

SYSCLK:200MHz
EPWM CLK:100MHz
CTRMODE:向上/向下计数
SHDWAMODE:阴影模式
LOADAMODE:零
AQCTLA.BIT.CAU:AQ_CLEAR
AQCTLA.bit.cad:AQ_set

 

问题1: 当比较寄存器(CMPx)处于影子模式时、如果影子到活动加载时间和计时器计数器寄存器值与比较寄存器值相同、PWM 信号会发生什么情况?

问题2: AQCTL 寄存器清除信号需要多长时间?

谢谢

B.R,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    TRM 说明建议、如果加载为零、则 CMPx 值将大于0、原因如下:

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison

    我还有一个问题。

    我客户的项目是工业逆变器。

    逆变器拓扑中有一个完整的导通部分和一个完整的关断部分、

    如果 CMPA/CMPB 用作最小值(1)、它将不会完全关断。

    请告诉我如何 在不产生开关损耗的情况下完全将整个导通部分切换至完全关断部分。

    谢谢

    B.R,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    我们有一个应用手册、其中介绍了如何使用完整的0%至100%占空比 ePWM 作为参考:  

    https://www.ti.com/lit/an/spraai1/spraai1.pdf 

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison

    感谢您的及时反馈。

    他们正在尝试遵循您提供的指南。  

    如果 PWM 周期和 ISR 周期不同、是否可以参考指南?

    谢谢

    B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    Allison 目前已离职、但当她本周晚些时候返回时、她将回复您的问题。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 B.R.:

    感谢您的耐心。 如果 相应地加载更新后的变量、则不同的 PWM 和 ISR 周期应该没问题。 这些参数的加载设置是什么、在哪里更新值(其他 ISR、CLA 任务等)? PWM 的频率和更新频率是多少?

    此致、

    Allison