This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:使用外部 GPIO 触发 NMI

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488667/launchxl-f28p55x-triggering-nmi-with-external-gpio

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X

工具/软件:

尊敬的专家:

是否可以使用外部 GPIO (上升沿/下降沿)触发 NMI? 也许 ERAD 可以做到、但我找不到一个示例。

客户希望此功能与以前的设计相匹配。   

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 XINT 模块可以基于外部 GPIO 输入生成中断。

    尽管生成 NMI 不简单、但就像您说的那样、可以使用 ERAD。

    或者、您可以使用 XINT 模块触发中断、软件通过系统控制章节手册中的 NMIFRFLG (NMI 标志强制)触发 NMI。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhatt:

    它们需要 NMI、因为它可以中断正常中断、因此它们不能使用 XINT 触发 NMI。

    如果 ERAD 可以做到、您能否提供触发 NMI 的外部 GPIO 的示例配置?

    此致、

    挂起  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    //#############################################################################
    //
    // FILE:   erad_ex2_bus_monitor.c
    //
    // TITLE:  ERAD Monotoring instruction and data address buses.
    //
    //! \addtogroup driver_example_list
    //! <h1>ERAD HWBP Monitor Program Counter</h1>
    //!
    //!  In this example, the function delayFunction is called multiple times.
    //!  The function does read and writes to the global variables startCount and
    //!  endCount.
    //!
    //!  The BUSCOMP1 and COUNTER1 is used to count the number of times the function
    //!  delayFunction was invoked. BUSCOMP2 is used to generate an interrupt when
    //!  there is read access to the startCount variable and BUSCOMP3 is used to
    //!  generate an interrupt when there is a write access to the endCount variable
    //!
    //!  \b Watch \b Variables \n
    //!  - funcCount - number of times the function delayFunction was invoked
    //!  - isrCount  - number of times the ISR was invoked
    //!
    //! \b External \b Connections \n
    //!  - None
    //
    //#############################################################################
    
    //
    //Included Files
    //
    #include "driverlib.h"
    #include "device.h"
    //
    // Globals
    //
    uint32_t isrCount = 0;
    uint32_t funcCount = 0;
    volatile uint32_t startCount, endCount;
    #define myGPIO0_GPIO_PIN_CONFIG GPIO_5_GPIO5
    #define myGPIO0 5
    #define myINPUTXBARINPUT0_SOURCE 5
    #define myINPUTXBARINPUT0_INPUT XBAR_INPUT1
    
    //
    // Main
    //
    void main(void)
    {
        ERAD_Counter_Config sec_params;
    
        //
        // Initializes device clock and peripherals
        //
        Device_init();
    
        //
        // Configures the GPIO pin as a push-pull output
        //
        Device_initGPIO();
    
        // GPIO5 -> myGPIO0 Pinmux
    
    	GPIO_setPinConfig(GPIO_5_GPIO5);
        GPIO_writePin(myGPIO0, 0);
    	GPIO_setPadConfig(myGPIO0, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    	GPIO_setQualificationMode(myGPIO0, GPIO_QUAL_SYNC);
    	GPIO_setDirectionMode(myGPIO0, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    	GPIO_setControllerCore(myGPIO0, GPIO_CORE_CPU1);
    
        XBAR_setInputPin(INPUTXBAR_BASE, myINPUTXBARINPUT0_INPUT, myINPUTXBARINPUT0_SOURCE);
    
        //
        // Initialise the ERAD module with the APPLICATION as the owner
        //
        ERAD_initModule(ERAD_OWNER_APPLICATION);
    
        //
        // Initializes PIE and clears PIE registers. Disables CPU interrupts.
        //
        Interrupt_initModule();
    
        //
        // Initializes the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
        // Service Routines (ISR).
        //
        Interrupt_initVectorTable();
    
        //
        // Enable RTOS Interrupt
        //
        Interrupt_enable(INT_RTOS);
        sec_params.event = ERAD_EVENT_INPUTXBAR0;
        sec_params.event_mode = ERAD_COUNTER_MODE_RISING_EDGE;
        sec_params.reference = 0x2;
        sec_params.rst_on_match = true;
    
        ERAD_configCounterInCountingMode(ERAD_COUNTER1_BASE, sec_params);
        ERAD_enableNMI(ERAD_INST_COUNTER1);
        ERAD_enableModules(ERAD_INST_COUNTER1);
    
        EINT;
        ERTM;
    
    
        while(1)
        {
            // Once
            DEVICE_DELAY_US(100);
            GPIO_writePin(myGPIO0, 1);
            DEVICE_DELAY_US(100);
            GPIO_writePin(myGPIO0, 0);
            DEVICE_DELAY_US(100);
            ESTOP0;
            // Twice
            GPIO_writePin(myGPIO0, 1);
            DEVICE_DELAY_US(100);
            GPIO_writePin(myGPIO0, 0);
            DEVICE_DELAY_US(100);
            ESTOP0;
        };
    }
    

    您好 Hang、

    这使用 GPIO5 -> INPUTXBAR -> ERAD -> NMI 生成  

    在本示例中、我只是将 ERAD 设置为在出现两个 GPIO 上升沿时进行计数并生成 NMI。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享处理此事件的中断函数? 或分享整个演示。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zengzeng:

    这将由客户决定如何配置 NMI 处理程序。 我提供了 GPIO + ERAD + NMI 触发器的主要功能。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我已经测试了这个演示 可以触发 NMI 中断、但当测试 GPIO5输出时 、 会显示如下所示的波形:

    我在测试前删除了 ESTOP0、这不是软件中设计的波形。  
    我想知道里面发生了什么事吗? 还是我遗漏了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zengzeng:

    您在 NMI 处理程序中做什么?

    我想知道器件是将进入未知状态还是保持在 bootROM 中。

    看起来 GPIO 进入高阻抗状态。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我不做任何事 __interrupt void Interrupt_nmiHandler (void) 、它是空的。
    我需要编写什么内容来保持此演示运行吗?

    BR

    Zengzeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、


    我们发现异常是由 NMI 看门狗引起的复位引起的。 添加了 SysCtl_clearAllNMIFlags(); 最终目的 interrupt_nmiHandler 及时停止 NMI 看门狗计数。 但同时发现了一个新问题。 当程序再次循环运行时、无法再次触发 NMI。  你知道什么原因吗?  期待您的答复。  

    BR

    Zengzeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="644107" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488667/launchxl-f28p55x-triggering-nmi-with-external-gpio/5749552 #5749552"]

    我们发现异常是由 NMI 看门狗引起的复位引起的。 添加了 SysCtl_clearAllNMIFlags(); 最终目的 interrupt_nmiHandler 及时停止 NMI 看门狗计数。 但同时发现了一个新问题。 当程序再次循环运行时、无法再次触发 NMI。  你知道什么原因吗?  期待您的答复。  

    [/报价]

    您需要清除 ERAD 事件、因为它已被触发且事件已被触发。 要再次触发、您需要将其清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、 现在看起来不错。 谢谢你、瑞安!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zengzeng:

    请将请求标记为已解决。 谢谢!

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如何标记请求?  
    我似乎不能这样做。

    BR

    Zengzeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zengzeng:

    应该有一个按钮,你可以按下像:"这解决了我的问题". 它应显示为绿色。

    此致、

    Ryan Ma