This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:DCSM -零引导模式配置和 FMSTAT 错误

Guru**** 2751535 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499378/tms320f2800137-dcsm---zero-boot-mode-configuration-and-fmstat-error

器件型号:TMS320F2800137
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

他们尝试 在 SysConfig 中使用 DCSM 配置零引导模式。

配置片段如下所示、  

  (图1)

对生成的两个文件 dcsm.asm 和 dcsm.cmd 进行编程后、 CCS 会提示以下错误。  

  (图2)

然而、器件 似乎能够在没有 任何引导模式选择引脚的情况下从闪存启动。 (仍然与客户确认这是否在每个芯片中都成功)

问题

(1)。 您是否在图1中看到任何带有零引导模式配置的问题/缺失复选框? 我是否可以重新确认选中 ZONE1 LINKPOINTER + ZSB 的复选框 、对于零引导模式配置、在此处不需要勾选此复选框、对吧?  

(2)。 图2中的误差是什么意思? 如何解决它?

闪存编程期间出错。 地址0x00078004、FMSTAT 0x00000101

(3)。 错误的零引导模式配置是否重要? 该错误是由其他问题引起的、还是如果 器件可以 在没有任何引导模式选择引脚的情况下从闪存启动、则可以忽略该错误?

感谢您的支持。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    当在 SysConfig 中禁用区域选择块编程而区域标头块仍启用时、通常会发生此错误。 这是因为即使禁用了 JLM_ENABLE/JTAGLOCK、也无法在不对链接指针字段进行编程的情况下对 JLM_ENABLE 字段进行编程。

    要解决该问题、应启用 Zone 1 LINKPOINTER + Zone Select 块的"Configure this section"选项。 如果您不想配置区域选择块、您可以禁用将在选中"Configure this Section"(配置此部分)后出现的另一个复选框。

    谢谢您、

    Luke