This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:XDS110探针连接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498894/tms320f28p659dk-q1-xds110-probe-connections

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

TI:

我正在尝试使用 CTI -20连接器从独立 XDS110探针上的连接到我们的目标板的小连接器。  在 TMS320F28P65x 数据表的图6-30中、显示了从20引脚 JTAG 接头到处理器的连接。  但是、在 LaunchPad 演示板中、板载 XDS110有两条额外的线路运行到两条串行通信线路(TX/RX)。  这些连接是否很重要?如果是、应如何将它们连接到独立的 XDS110探针?

谢谢您、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    如果您打算使用 SCI/UART 通信与 F28P65x 器件进行通信、则必须使用这些连接 JTAG 调试程序实现 (如引导加载)。

    使用独立 XDS110接口上的辅助接口(AUX)支持 UART TX/RX 连接。 有关更多详细信息、请参阅 XDS110调试探针用户指南中的第2.4节:

    此致、

    马特