请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-POSMGR 主题中讨论的其他器件: TIDA-01527
工具/软件:
您好:
我在原理图和其他一些文档中看到了 BOOSTXL-POSMGR 上的旋转变压器支持。 示例原理图显示了 Sin/Cos 输出和 ExIn 输入。 它还向 ExOut 电路显示15V 电源、似乎可以将15V 电源连接到 J16。
在其他帖子上阅读、似乎无法使用。 例如:
但这是一个较旧的帖子。
您能否确认支持情况? 如果我愿意开发软件、硬件似乎在那里。
谢谢!