This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-POSMGR:确认不支持旋转变压器

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, TIDA-01527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498166/boostxl-posmgr-confirming-no-resolver-support

器件型号:BOOSTXL-POSMGR
主题中讨论的其他器件: TIDA-01527

工具/软件:

您好:

我在原理图和其他一些文档中看到了 BOOSTXL-POSMGR 上的旋转变压器支持。  示例原理图显示了 Sin/Cos 输出和 ExIn 输入。  它还向 ExOut 电路显示15V 电源、似乎可以将15V 电源连接到 J16。   

在其他帖子上阅读、似乎无法使用。  例如:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/734050/boostxl-posmgr-tamagawa-resolver-with-launchxl-f28379d-and-boosterxl-posmgr

但这是一个较旧的帖子。  

您能否确认支持情况?  如果我愿意开发软件、硬件似乎在那里。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    不幸的是,这种情况是相同的,你在文章中发现。  最低成本的解决方案可能是从  TIDA-01527获取设计文件并旋转您自己的电路板。  

    此致、

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、 出于好奇心、所实施的旋转变压器电路是否存在硬件问题?  谢谢!