This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-C29x1.OUT:无法加载 SOM

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490988/f29h85x-som-evm-fail-to-load-c29x1-out

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM

工具/软件:

您好 Champ、  

我尝试运行多核演示代码、并按照以下过程加载代码。  

我可以成功连接 C29、但无法加载代码。 下面的显示了详细的日志信息。 我不确定是否需要配置一些额外的设置?

BR、

Fengyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    请确认您正在执行以下操作:

    1. 导入工程后、编译顶层工程(链接其他两个 CPU 特定 工程的工程)。
    2. 对 EVM 执行下电上电(只是为了有新的启动)。  
    3. 右键点击工程中的目标配置、然后选择"Start less-debug"。
    4. 连接至目标(CPU1)。
    5. 右键点击目标并在下拉列表中导航到"Properties">"Flash settings"。 将 BANKMGMT 编程为位于 BANKMODE2中。 这样就可以将闪存拆分到 CPU1和 CPU3代码中。 ( 在此处查看更多信息)
    6. 向器件发出 XRSn。 验证  SSU_GEN_REGS.BANKMODE = 0x9 (BANKMODE2)。
    7. 负载终端  系统  CPU1 out 文件。  

    如果这样无法解决问题、您能否为我提供所使用的 CCS 和 SDK 版本。 您 是否还能确认是否对开箱即用软件示例进行了任何修改?

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    感谢你的帮助。  问题未解决。  

    CCS 版本: CCS 20.1.0

    SDK 版本:f29h85x-sdk_1_00_00

    我可以成功运行单核演示代码、但无法运行多核代码(我不修改演示代码)。

    调试输出如下所示? 有什么建议吗?

    BR、

    Fengyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fengyu、

    在加载  示例之前、您能否确认闪存存储体模式已更改为存储体模式2 (上面回复中的步骤5)。  
    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    在加载.out 文件之前、我已确认它已更改为存储体模式2。  

    BR、

    Fengyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fengyu、

    我更新了以下说明 、因为我错过了在更改银行模式后发布 XRSN 的一个步骤。 您是否可以再次尝试步骤5-7?

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fengyu、

    问题是否已解决?

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    感谢您的支持。

    此问题尚未解决。 我将 在 Webex 上与您离线联系。

    BR、

    Fengyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fengyu、

    好的。 还请确保您使用的是最新的 SDK 和 CCS、并遵循上述步骤、包括与发布 XRSN 相关的步骤。

    此致、

    Aishwarya