This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:项目的导入失败:无法解释元数据

Guru**** 2895180 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500015/tms320f28069m-import-failed-for-the-project-meta-data-cannot-be-interpreted

器件型号:TMS320F28069M
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、TI 支持团队

这块板上工作的地方。 但当我导入示例代码时、显示的是这个错误。 我也没有在 CCS 目录中看到太多示例?

非常感谢您提供快速帮助。

此致、

Akarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akarsh:

    根据屏幕截图、您似乎正在使用 CCS Theia /20.x 您能否提供准确的版本? 还提供有关如何导入示例的详细信息(通过"New Project Wizard"? 直接通过 Resource Explorer? 手动导入?)。

    Unknown 说:
    另外、我在 CCS 目录中没有看到太多示例?

    我假设您正在参考"新建项目"向导。 对于 C2000ware 未正确配置 C2000的旧器件而言、这种方法并不那么有效。 我将直接从 Resource Explorer 浏览示例。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复!

    我们使用的是 CCS 20.1.1版本。 我是嵌入式软件开发新手。 您能否分享任何文档、其中包含旧控制器中直接从 Resource Explorer 导入示例的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    旧版控制器中用于直接从 Resource Explorer 导入示例的过程?

    您可以 直接使用 Resource Explorer 浏览并导入示例: