请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM 工具/软件:
您好 TI 专家、
我尝试从外部25 MHz 时钟运行"led_ex1_blinky"演示。
系统配置器(请参阅下面的屏幕截图)生成以下代码:
//
// Set up PLL control and clock dividers
//
SysCtl_setClock(SYSCTL_OSCSRC_XTAL_SE, SYSCTL_PLL_ENABLE, SYSCTL_REFDIV_2,
SYSCTL_IMULT_32, SYSCTL_ODIV_2, SYSCTL_SYSDIV_1, DCC1_BASE);
但使用此设置时代码不会运行。
C29xx_CPU1:错误:(错误0xFFFFFB6E - hpti_context_cmapi:GetTargetStatus:413)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包20.1.0.3372)
另一方面、MCU 在内部振荡器上运行正常:
SysCtl_setClock(SYSCTL_OSCSRC_OSC2, SYSCTL_PLL_ENABLE, SYSCTL_REFDIV_1, SYSCTL_IMULT_40, SYSCTL_ODIV_2, SYSCTL_SYSDIV_1, DCC1_BASE);
有什么想法可能会发生什么? 我查看了文档和勘误表、找不到任何建议 MCU 或 SOM 不支持这个外部时钟的东西。
非常感谢、此致
节拍