This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CMOS-EVM:从单端 SOM 25 MHz 时钟运行

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500164/f29h85x-som-evm-running-from-single-ended-25-mhz-cmos-clock

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM

工具/软件:

您好 TI 专家、

我尝试从外部25 MHz 时钟运行"led_ex1_blinky"演示。  

系统配置器(请参阅下面的屏幕截图)生成以下代码:

	//
    // Set up PLL control and clock dividers
    //
	SysCtl_setClock(SYSCTL_OSCSRC_XTAL_SE, SYSCTL_PLL_ENABLE, SYSCTL_REFDIV_2, 
					SYSCTL_IMULT_32, SYSCTL_ODIV_2, SYSCTL_SYSDIV_1, DCC1_BASE);

但使用此设置时代码不会运行。

C29xx_CPU1:错误:(错误0xFFFFFB6E - hpti_context_cmapi:GetTargetStatus:413)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包20.1.0.3372)

另一方面、MCU 在内部振荡器上运行正常:

	SysCtl_setClock(SYSCTL_OSCSRC_OSC2, SYSCTL_PLL_ENABLE, SYSCTL_REFDIV_1, 
					SYSCTL_IMULT_40, SYSCTL_ODIV_2, SYSCTL_SYSDIV_1, DCC1_BASE);

有什么想法可能会发生什么? 我查看了文档和勘误表、找不到任何建议 MCU 或 SOM 不支持这个外部时钟的东西。

非常感谢、此致

节拍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 SOM 的这个早期版本上、单端时钟被禁用

    如果需要、用户可以启用 X1、请参阅以下用户指南中的注释:  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢! 我想我不是很辛苦。 感谢您向我指出这条注释!