This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SSU-EVM:SOM 模块的配置问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498620/f29h85x-som-evm-configuration-issues-with-ssu-module

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在调整 SC3内存保护功能。 现在有这样的需求。 我想在此 cmd 文件中为操作系统添加多个专门的部分。 但我发现此文件是通过配置自动生成的、无法手动修改。 因此、我成功地通过配置添加了内存、但似乎只能通过堆栈配置项添加以下部分。 但是、此堆栈最多只能配置一个额外的堆栈、即最大数量。 如何添加自定义部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以如何进行修改。 CMD 文件、并参与编译、而不会被自动生成的文件覆盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的目标是创建额外的存储器区域吗? 在这种情况下、您可以在中添加自定义条目 存储器区域 配置。 然后、您可以访问 链接 为此区域分配所需的权限。

    可以通过添加自定义部分 很重要 配置。 如果要向任何默认应用模块(例如 LINK2)添加自定义段、可以通过选中中的"Use Custom Sections"框来完成此操作 系统安全> SSU 设置>(要求应用程序模块) 。 如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,您的方法是有效的。 但它仍然无法满足我目前的发展需要。 我想手动修改.cmd 文件和 seccfg.c 文件并参与编译、而不是通过配置生成它们。 有办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以以从 SysConfig 生成的文件为基础、并在工程中创建副本。 然后、可以取消选中 SysConfig 中仅针对这些复制的文件的"Include in build"选项。 这将使您能够在 SysConfig 生成的文件上进行定制  

    请注意、强烈建议不要手动编辑 seccfg.c、因为无效的设置会使器件处于不可恢复状态。

    谢谢、

    Arnav