This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:电气旋转噪声

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500791/tms320f280039c-electrical-whirring-noise

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WAREDRV8323

工具/软件:

您好 TI 社区、

通过实施 PMSM 电机控制、我会遇到持续的可闻电气旋转噪声、希望获得一些指导。  我在下面附上了我的 n ü` user_mtr1.h `文件。 以下是我命令小电流并缓慢手动转动电机的记录:

e2e.ti.com/.../motor_5F00_whirring_5F00_noise.m4a

e2e.ti.com/.../2768.user_5F00_mtr1.h


###系统配置:
-微控制器: F280039CSPZ 处理器
-栅极驱动器:DRV8323HR
-电机类型:PMSM 与14极对
-固件: 修改版本的通用电机控制实验室
-控制方法:磁场定向控制(FOC)
- PWM 开关频率:60 kHz
-控制回路频率:6 kHz
- SVM 模式:使用 USER_M1_MAX_VS_MAG_PU (0.5774f -标准 SVPWM)
-软件: Ware_Motor Control_SDK v5.2.0.00
- IDE: Code Composer Studio 版本12.4.0.00007
-位置反馈:正交编码器

噪声特性:
-当手动转动电机时,以较小的指令电流,在某些转子位置出现的电旋转噪音尤其严重
-降低 PI 增益会降低噪声强度,提示控制环路不稳定

###我试过的:
在电流信号上实施二阶巴特沃斯低通滤波器(6kHz 采样时的截止频率为700Hz)。 会导致电流行为、比滤波前更差

2.为 α 值从0.9到0.1的电流信号实施 EMA 滤波器,即使采用强滤波,噪声也没有显著改善

3.减少电压矢量幅度(从0.66到0.5774)会有一些改善,但噪音仍然存在

4.降低控制器增益可略微降低噪音,但仍能降低噪音

//调整电流 PI 稳压器的 Kp 的增益系数
#define USER_MOTOR1_KP_I_SF (5.0f)// 0.1~10.0
//调整电流 PI 稳压器 Ki 的增益系数
#define USER_MOTOR1_KI_Sf (0.7f)// 0.1~10.0



###具体问题:
1.什么会导致噪音随转子位置的变化而显著变化? 这可能与编码器分辨率问题或编程扭矩有关吗?

是否有专门针对 C2000Ware MotorControl SDK 中与位置相关的噪声而推荐的 PI 控制器调优方法?

3. F280039CSPZ ADC 的电流传感器带宽或噪声是否会导致该问题?

4、考虑到与位置相关的行为,有何建议来诊断这是否是机械共振与电气控制问题?

任何其他测试建议或其他尝试方法都将不胜感激。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否使用 F280039x LaunchPad + DRV8323HR BoosterPack 评估板? 还是您自己的定制硬件?

    测试电机的速度是多少? 噪音是否随速度变化?

    我有一些调试/测试建议如下:

    1. 使用电流探头检查相电流波形。 信号是否存在任何失真?
    2. 运行构建级别#2开环和级别#3闭合电流环路并检查行为。
      1. 2级可用于使用 DATALOG 或 DAC 绘图调试工具验证电流检测精度。
      2. 还要绘制并检查角度值

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin Allen18

    • 这是我复制 LaunchPad + DRV8323的定制板
    • 以上记录来自具有极小电流命令的静止电机。  在电流较高的命令和电机静止时也会出现噪声。 转子的微小移动会使噪声大大降低。
      • 在任何速度下、噪音似乎都会大大降低。  但是、有一个齿轮箱会产生噪音、因此电机旋转噪音可能会被齿轮箱噪音所覆盖。

    此处是通过串行通信端口 Q 轴电流在静止时的低电流命令上报告的电流。  电流噪声较低的图中产生较少可闻噪声的区域。

    我将使用电流探头、开环和闭环控制执行更多测试。  我的电路板上没有 DAC 引脚输出、但我会为下一个电路板添加这些引脚。