This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:DAC 引脚未读取所需的电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500616/tms320f2800137-dac-pin-not-reading-required-voltage

器件型号:TMS320F2800137

工具/软件:

你好

我遇到这个问题时、DAC 值无法在引脚上正确读取  

当我在观察窗口中更改变量 DAC_VALUE 时、变量 也会正确更改、但不会在所配置的引脚上读取

另外、这里也没有启用  CMPSS DACL 输出使能(之前在之前的 CCS 版本中获得)...请帮我完成这个操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    我遇到了这个问题、DAC 值在引脚上读取不正确 

    您如何读取 DAC 值?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我直接在引脚上读取

    我正在使用 LaunchPad 进行练习

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在您的软件中、您正在配置 CMPSS DAC、默认情况下该 DAC 不会输出到引脚。

    您能否展示如何将此信号输出到引脚?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅此图:  

    需要将这个 CMPxDACOUTEN 位设置为1。

    此致、

    Ben Collier