This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D 的 FMEDA 定制问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500454/tms320f28388d-fmeda-tailoring-issue-of-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: Midas

工具/软件:

大家好、  

我想在 F2838x 定量 FMEDA _v1.01_GA Excel 文档中获得 IEC 61508的安全故障数据、但我发现 TMS320F28375文档和 TMS320F28388D 文档之间存在很大差异。

通过将 TMS320F28375 FMEDA 文档与 TMS320F28388D FMEDA 文档进行比较、我可以确定 TMS320F28388D FMEDA 文档中删除了"时基故障估算"、"引脚电平定制"、"产品功能定制"和"安全机制定制"项目。

在 TMS320F28375 FMEDA 文档中、我可以根据我自己的需求对"时基故障估算"、"引脚级别定制"、"产品功能定制"和"安全机制定制"项目进行一些更改。

进行这些修改后、产品将更符合 IEC 60261和 ISO 13849认证的要求。

同时、我还发现 TMS320F28388D 文档似乎适用于 ISO 26262而非 ISO 61508、、我可以在哪里找到符合 ISO 61508的 TMS320F28388D FMEDA 文档?

https://upload.cc/i1/2025/04/11/RglZVC.jpg

https://upload.cc/i1/2025/04/11/OkBYSq.jpg

 BR、

Vincent。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2837x FMEDA 是一种带有嵌入式公式的自包含 XLS、用于计算故障模式数据和指标。  

    对于 F2838x、您需要使用 Cadence 的名为 MidasRC 的第三方工具来定制和计算故障模式数据。

    由于您已经有 F2837x x、因此您可能已经拥有 C2000 SAFETI-AUTOMOTIVE-INDUSTRIAL-PACKAGE 的访问权限。 在同一封装中、您将找到有关 F2838x 第三方工具的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、ć

    非常感谢您提供的信息、 我已经阅读了"Midas Safety Report Creator"软件工具简介。它需要首先加载 TMS320F28388数据库、但我没有在 TI C2000封装中看到相关的数据库文件。我是否需要单独从德州仪器(TI)申请该文件?

    https://upload.cc/i1/2025/04/14/p0WQul.jpg

    BR、ć

    Vincent。ö m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    数据库包含在 F28388D 文件夹中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、ć

    非常感谢您。我也想问、今天、我重新下载了 C2000_TMS320F28388D 3_01_00文件、并在其中找到了 F2838x_PTP_v0p95.db 文件、但我选择的 Safety_Automotive_Industrial_Package_是 BGA-337封装、是 F2838x_PTP_v0p95.db 文件也适用?

    BR、ć

    Vincent。ö m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们不支持 BGA 封装。 您仍然可以使用 PTP 数据库来分析非封装故障模式数据。