This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:使 SDK 更新校验器静音

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499259/c2000ware-motorcontrol-sdk-silence-the-sdk-update-checker

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我安装了几个版本的 C2000Ware Motorcontrol SDK、用于不同的工程:


有时我收到一个无处弹出窗口、告诉我"有新版本的 C2000 MototControl SDK 可用!" 并询问我是否要运行其更新程序:

我不想自动更新、我不想每周或每周被询问。

我 找不到执行此操作的任务或服务。

如何禁用更新检查器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    让我看看这一点,我将在明天的一天结束前作出回应。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler、

    对此有任何更新?

    此致、
    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:

    您可以通过在 Windows 任务计划程序中禁用 MotorControlSDKUpdater_version_NUM 任务来禁用此功能。 默认情况下、此操作每周三运行一次。

    此致、

    Skyler