This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:XDS110调试探针适配器问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1502202/tms320f28386d-xds110-debug-probe-adapter-problem

部件号:TMS320F28386D

工具/软件:

您好!  

我正在尝试通过 XDS110调试探针连接到我的目标(TMS320F28386D)。 目标的连接器是10引脚 ARM、而 XDS110的连接器是 CTI 20。  

从原理图上看、10引脚连接器是这样的:  

我们必须切断适配器(在 CTI -20连接器上)的引脚15、以便不会触发调试器上的 nRESET 引脚。 然后、引脚15的桩线(连接到目标原理图上的 JTAG_TRST 网络)用一根线环接到 CTI -20的引脚2、以连接到调试器上的 TRSTn。  

为什么这款适配器开箱即用?  

我们还在板侧的10引脚连接器引脚4到7上环线。 我不相信这是有帮助的。  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    Unknown 说:
    我们必须切断适配器(在 CTI -20连接器上)的引脚15、这样调试器上的 nReset 引脚就不会被触发。 然后、引脚15的桩线(连接到目标原理图上的 JTAG_TRST 网络)用一根线环接到 CTI -20的引脚2、以连接到调试器上的 TRSTn。[/报价]

    进行这些修改后、您是否能够连接?  

    Unknown 说:
    为什么此适配器开箱即用?  [/报价]

    看起来 ARM 10引脚接头不包含 TRST 信号。

    此致、

    Ben Collier

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    感谢您的快速响应。  

    修改适配器板后、我们能够连接到目标。  

    我现在明白了。 处理器(TMS320F28386D) 不应使用10引脚配置。  

    谢谢!

    Seth