This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:C2000 DSP 引脚映射/外设总线连接文档

Guru**** 2387520 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1502176/tms320f28p550sj-c2000-dsp-pin-map-peripheral-bus-connections-document

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在查找 P55x DSP 的引脚映射和外设总线连接详细信息。 您能给我指向目录/网络链接以查找它们的 Excel 版本吗?

谢谢、
Bharath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barath:

    您能否提供有关您要查找的连接的更多详细信息? 我们没有包含所有外设总线连接的文档。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    1.我需要包含所有引脚多路复用配置的引脚映射 Excel 文件。  
    2.关于外设总线连接、我想检查 CONTROL_SS、XBAR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barath:

    您可以通过 SysConfig 下载 pinmux 选项的.csv 文件表示形式:

    谢谢您、

    Luke