This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-EMIF1:28377D SysConfig 配置 EP 显示引脚冲突

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501876/tms320f28377d-ep-28377d-sysconfig-configuration-emif1-shows-pin-conflicts

器件型号:TMS320F28377D-ROM EP
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

使用 SysConfig 配置28377D 芯片的 emif1时、将始终显示引脚冲突。

例如:EM1RAS 和 EMIA14冲突、EM1CAS 和 EMIA13冲突。

不使用 EM1RAS 和 EM1CAS。 如何 在 syscfg 页面上解析这两个引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 SDRAM、最大支持大小为512Mbit (11列地址、12行地址和4组)。 GPIO86和 GPIO87用于 RAS 和 CAS、EMIA13和 EMIA14不用于地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 syscfg 生成代码、但我不知道如何仅配置 EMIA13和 EMIA14、如何取消 RAS 和 CAS。 当前接口需要为所有四个引脚配置、从而导致引脚冲突错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    连接 SDRAM 需要 RAS 和 CAS。 可以使用的最大地址是 EM1A12、因此您需要从所用引脚列表中取消选择 EM1A13和 EM1A14: