请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 工具/软件:
您好:
如果我将 CLB 输出连接到 SPI CLK 输入、并且它在处理器内部进行路由、
我是否仍需要保留相关的 GPIO (即使它们保持未连接状态)、或者可以在不使用任何 GPIO 的情况下完全保留相关的 GPIO?
此致、
Wilko
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
如果我将 CLB 输出连接到 SPI CLK 输入、并且它在处理器内部进行路由、
我是否仍需要保留相关的 GPIO (即使它们保持未连接状态)、或者可以在不使用任何 GPIO 的情况下完全保留相关的 GPIO?
此致、
Wilko
您好、 Luke Jones:
感谢您提供的信息。
只是为了绝对确保不会产生误解(因为 GPIO 一旦使用就很难释放)、您能否确认:
类型 无 GPIO 在内部将 CLB 输出连接到 SPI CLK 输入时需要或隐式保留? 换句话说、是 所有 GPIO (及其各自的引脚) 这在理论上可以涉及到这方面、但仍然完全可用于其他目的?
此致、
Wilko