This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLB 连接到 SPI CLK–GPIO 使用

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501117/tms320f28388d-clb-to-spi-clk-connection-gpio-usage

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

您好:

如果我将 CLB 输出连接到 SPI CLK 输入、并且它在处理器内部进行路由、
我是否仍需要保留相关的 GPIO (即使它们保持未连接状态)、或者可以在不使用任何 GPIO 的情况下完全保留相关的 GPIO?

此致、

Wilko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilko:

    仅当您使用来自引脚的外部信号时、才需要 GPIO 配置。 您可以覆盖 SPI 时钟、而无需与 GPIO 进行任何交互。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luke Jones

    感谢您提供的信息。

    只是为了绝对确保不会产生误解(因为 GPIO 一旦使用就很难释放)、您能否确认:

    类型 无 GPIO 在内部将 CLB 输出连接到 SPI CLK 输入时需要或隐式保留? 换句话说、是 所有 GPIO (及其各自的引脚) 这在理论上可以涉及到这方面、但仍然完全可用于其他目的?

    此致、

    Wilko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Wilko、

    只要 您的 CLB 配置能够生成 SPI 时钟信号、而无需使用 GPIO 的外部信号的帮助、那么将用于 SPI CLK 输入的 GPIO 就可以用于其他目的。

    谢谢您、

    Luke