主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
标题很好地总结了它。 刷写后、CLA 能够写入 ePWM 计数器比较。 即使处理器复位后、ePWM 仍然能够写入。 但在下电上电后、计数器比较绝不会发生变化。
我的另一个调试结果显示 CLA 正确引导、任务已被触发并按预期运行。 我正在使用 SysConfig 设置我的工程、并且 CLA 具有完全读/写访问权限。 我使用 driverLib 函数 配置占空比。
在刷写 MCU 之后、下电上电之前、CLA 对其进行重新编程、会立即覆盖触发内核写入 ePWM。 但在下电上电后、尽管 CLA 明确调用函数来覆盖内核的占空比、但该占空比始终不会被覆盖。
鉴于此、在我看来、CLA 由于某种原因无法写入 ePWM。 通过串行端口进行的调试表明、SYSCTL 中的读取/写入访问权限在下电上电后仍然有效、因此并不是这样。 除此之外、我不确定从哪里开始。
提前感谢。