This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:CS2759985:C2000 EVM 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-POSMGR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1502052/launchxl-f28379d-cs2759985-c2000-evm-questions

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-POSMGR

工具/软件:

尊敬的 E2E 设计支持:

作为测试台开发人员、我当前的任务之一是评估可能的解决方案 正在仿真旋转变压器 5V 的 LDO 选项 Sin/Cos 编码器硬件 最终目的 提供角度位置信号 经济实惠的独立器件 。 在查阅您的互联网页面后,我想知道是否 LAUNCHXL-F28379D
     https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28379D?keyMatch=launchxl%20f28379d&tisearch=universal_search
符合目的、您的反馈将非常受欢迎...
=> 您可以在下面找到一个简短的任务说明

 提前感谢您的善意支持、祝您好运

 W. Schimke

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 我的问题   

  1. F28379D 从外部提供多少个 DAC
    在这里 我 有点困惑。 查看 LaunchPad 快速入门指南
        https://www.ti.com/lit/ml/sprui73a/sprui73a.pdf?ts = 1744176644862&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLAUNCHXL-F28379D
    指示了4个 DAC 引脚、即 TMS320F2837xD 数据表
        https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28379d.pdf?ts = 1744562594793
    指出3个可用的 DAC
    => 对于差分信号生成、 我 至少需要 4个 DAC (SIN+、SIN-、COS+、COS-)

  2. LAUNCHXL-F28379D 是否可以使用 Mathworks C2000块置位来进行编程?
        定价和许可- MATLAB 和 Simulink
    => 我们已经将 Simulink 用于其他目的、并希望从相应的经验中受益
    => 配置 LaunchPad 需要 Matlab/Simulink 之外的哪些软件应用程序(例如、将编译后的模型上传到目标)?  可能是 Code Composer Studio
        https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO
    =>他们的成本是多少?
    => 如果需要额外的软件应用程序、他们是否需要许可证、如果需要、会产生哪些额外成本?

  3. 是否有其他更适合用途的 LaunchPad /评估板?
    也许 我没有足够仔细地查询您的投资组合
    => 请建议更好地安装 LaunchPad /评估板(如果有)

  4. 是否有相应的旋转变压器/正弦/余弦编码器仿真参考设计?
    我做了一个快速的搜索
        https://www.ti.com/reference-designs/index.html
    但找不到与 基本任务描述充分匹配的任何内容。 也许我没有仔细搜索足够多?
    =>请提出参考设计(如果有)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 基本任务描述:  经济实惠的独立器件、用于模拟旋转变压器或正弦/余弦编码器

  • 角度位置是通过接收到的速度输入计算的、包括 溢出处理
  • 传感器信号是根据实际角度位置计算的
  • 应生成正弦/余弦编码器信号(无激励)或旋转变压器信号(顶部的 AM 调制激励信号)
  • 4个用于激励计算得出的传感器信号(SIN+、SIN-、COS+、COS-)的 DAC
  • 例程。 在第一种设计中要忽略的诊断信号
  • 如果不需要添加故障注入(偏移、振幅、相位/正交故障)。 HW (=无开路/ Vbat 短路或 GND/信号线相互短路)
  • 通过 CAN 进行主机通信(此处我们有一个解决方案、用于创建 GUI 和/或在运行时处理设置/实际值)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们的器件都没有4个真正的 DAC 输出。  在该 LaunchPad 上 、DAC 功能由经过滤波的 PWM 实现。  我们通常使用 PWM 转 DAC 技术来实现这一目标。  

    https://www.ti.com/lit/spraa88

    这些滤波器应该是电路板上的 DNP、您可以输入所需的值。

    2.是的、大多数 C2000器件系列都有 MathWorks Simulink 和 Embedded Target 的支持。  该编译器由 TI 免费提供、并与 MathWorks 的 make 工具配合使用

    3.他们都将是相似的,只是不同的功能,等等.

    4.我们主要有一些设计关于如何连接到位置传感器(如 BOOSTXL-POSMGR )、但不会模拟旋转变压器或 SIN/COS 传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克利尔曼先生:

    感谢您快速、完整地回答我的问题、例如、感谢您的出色支持!

    此致

    W. Schimke