主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-POSMGR
工具/软件:
尊敬的 E2E 设计支持:
作为测试台开发人员、我当前的任务之一是评估可能的解决方案 正在仿真旋转变压器 5V 的 LDO 选项 Sin/Cos 编码器硬件 最终目的 提供角度位置信号 从 经济实惠的独立器件 。 在查阅您的互联网页面后,我想知道是否 LAUNCHXL-F28379D
https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28379D?keyMatch=launchxl%20f28379d&tisearch=universal_search
符合目的、您的反馈将非常受欢迎...
=> 您可以在下面找到一个简短的任务说明
提前感谢您的善意支持、祝您好运
W. Schimke
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我的问题
- F28379D 从外部提供多少个 DAC ?
在这里 我 有点困惑。 查看 LaunchPad 快速入门指南
https://www.ti.com/lit/ml/sprui73a/sprui73a.pdf?ts = 1744176644862&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLAUNCHXL-F28379D
指示了4个 DAC 引脚、即 TMS320F2837xD 数据表
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28379d.pdf?ts = 1744562594793
指出3个可用的 DAC
=> 对于差分信号生成、 我 至少需要 4个 DAC (SIN+、SIN-、COS+、COS-) - LAUNCHXL-F28379D 是否可以使用 Mathworks C2000块置位来进行编程?
定价和许可- MATLAB 和 Simulink
=> 我们已经将 Simulink 用于其他目的、并希望从相应的经验中受益
=> 配置 LaunchPad 需要 Matlab/Simulink 之外的哪些软件应用程序(例如、将编译后的模型上传到目标)? 可能是 Code Composer Studio
https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO ?
=>他们的成本是多少?
=> 如果需要额外的软件应用程序、他们是否需要许可证、如果需要、会产生哪些额外成本? - 是否有其他更适合用途的 LaunchPad /评估板?
也许 我没有足够仔细地查询您的投资组合
=> 请建议更好地安装 LaunchPad /评估板(如果有) - 是否有相应的旋转变压器/正弦/余弦编码器仿真参考设计?
我做了一个快速的搜索
https://www.ti.com/reference-designs/index.html
但找不到与 基本任务描述充分匹配的任何内容。 也许我没有仔细搜索足够多?
=>请提出参考设计(如果有)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
基本任务描述: 经济实惠的独立器件、用于模拟旋转变压器或正弦/余弦编码器
- 角度位置是通过接收到的速度输入计算的、包括 溢出处理
- 传感器信号是根据实际角度位置计算的
- 应生成正弦/余弦编码器信号(无激励)或旋转变压器信号(顶部的 AM 调制激励信号)
- 4个用于激励计算得出的传感器信号(SIN+、SIN-、COS+、COS-)的 DAC
- 例程。 在第一种设计中要忽略的诊断信号
- 如果不需要添加故障注入(偏移、振幅、相位/正交故障)。 HW (=无开路/ Vbat 短路或 GND/信号线相互短路)
- 通过 CAN 进行主机通信(此处我们有一个解决方案、用于创建 GUI 和/或在运行时处理设置/实际值)