This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:LSxINITDONE LSx RAM 初始化相关寄存器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503252/tms320f28p550sj-lsxinitdone-lsx-ram-initialization-related-registers

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

在 TRM 中(SPRUJ53C–2024年4月–2025年2月修订)、

P518,它说下面。

为什么下面有红色的保留寄存器?

它们是否用于 LS2/LS3/LS4/LS5/LS6/LS7?

您是否要双重确认这些位是否真正保留、或者它们只是拼写错误?

如果没有这些功能、用户就不知道相应的 LSx RAM 何时完成初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、

    我怀疑这是意外的遗漏/拼写错误、但需要另外一天进行设计验证。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、

    我已经确认位存在并按预期运行。  我已经向 TRM 提交了更正、以便将其传回文档中。

    此致、

    Matthew