This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:TI 280039 MCAN 通道使用标准 CAN 进行配置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504697/tms320f280039-ti-280039-mcan-channel-is-configured-with-standard-can

器件型号:TMS320F280039
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、
  1、μ s 如何将 MCAN 通道的标准 CAN 配置为仅允许 CAN 帧消息发送和接收?
  2、无法查看 C2000ware 演示示示例的原因是什么?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid="614509" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504697/tms320f280039-ti-280039-mcan-channel-is-configured-with-standard-can、1 如何配置 MCAN 通道的标准 CAN 以仅允许 CAN 帧消息发送和接收?

    对于从 MCAN 发送/接收传统 CAN 帧、将 fdMode 清零、如以下代码片段所示:

    [quote userid="614509" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504697/tms320f280039-ti-280039-mcan-channel-is-configured-with-standard-can  、无法查看 C2000ware 演示示例的原因是什么?

    使用基于网络的 CCS。  将浏览器配置为允许弹出窗口查看您是否能够查看源文件。  另一种方法是从 TI.com 下载 C200Ware、并将 CCS 本地安装到您的计算机上。  安装时、请确保始终使用最新版本的 C2000Ware 和 CCS。

    此致、

    Joseph