This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ADC 代码问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499605/launchxl-f28379d-issue-with-the-adc-code

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

你(们)好  

我负责处理 ADC 代码。 我得到这个错误、"ADC_RES_12位"未定义、另外"ADC_SINGLE_END"未定义哪些是可用于控制 ADC 分辨率的基本功能。 我已经添加了所有头文件,如在图片中看到,但仍然得到这个错误。 有人能帮我找不到的东西吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    您似乎没有为此宏正确配置包含选项。 您能否添加要包含在工程中的 driverlib 头文件?  

    您可以参考我们在 ADC 上现有的 driverlib 示例、了解如何使用这些参数。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的回复、我解决了这个问题、问题是我不在 ADCSetMode 内调用宏。 我应该使用 ADC_Resolution_12位而不是 ADC_RES_12位。  

    此致

    Sana.