This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:在 HRCAP 模式下使用 eCAP 块捕获输入信号

Guru**** 2756095 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500834/tms320f280039c-using-ecap-block-in-hrcap-mode-to-capture-input-signals

器件型号:TMS320F280039C
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

按照以下示例、我尝试在 tms320f280039c Launchpad 上使用 ecap3 (HR)

在 HRCAP 模式下使用 eCAP 块捕获输入信号 、但其不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruhaizan:

    很遗憾、我无法访问该 MATLAB、也没有太多使用 MATLAB 的经验。 我会看到我是否能找到可以提供帮助的人。

    您是否可以同时运行 C2000WARE SDK 中的 hrcap 示例?

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ma Ryan、

    是的、我可以运行示例而不会有任何问题、感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruhaizan:

    您在尝试构建的示例中似乎缺少一些配置。 您是否可以尝试 MathWorks 提供的示例、看看它在您的最终版本中是否正常工作(编译)?

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试构建该示例、它运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何在示例中配置 HRCAP? 您能否分享详细信息、看看我能否在我的端部复制相同内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先:

    1.我更改 Hardware Board = TI F28003x

    2.遵循 示例中硬件设置的相同设置。

    3.以下是 eCAP3 (HR)的设置

    4.我能够使用正常 eCAP 1、2、但 eCAP3 (HR)出现故障。

    如果1注释出 HR 部分,所有运行都没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法在我这边复制问题。 能否请在此处的 MathWorks 论坛上查看此内容、同时我尝试查看它是否特定于 MATLAB 版本(我正在使用 R2023b 进行试用)- https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/index