This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:工具/软件

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504127/launchxl-f28p55x-tool-software

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我的 LAUNCHXL-F28P55X 电路板无法连接至 Model Composer μ、、但 CCS 和 Putty 工作正常。

请求协助:
1.该工具是否支持该板?
2.如果支持,如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    您正在使用什么浏览器? 您是否下载过 TI Cloud Agent?

    您的硬件连接看起来正常、并且支持 LAUNCHXL-F28P55X。 请仔细检查 S2开关是否处于00位置。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter、
    感谢您的支持!我重新检查了您提到的:
    1、浏览器为 Microsoft Edge(版本135.0.3179.85);
    2.已安装 TI Cloud Agent;
    3. S2处于0:0位置。
    但电路板仍无法连接到 Model Composer。
    您是否有其他解决方案?
    此致、
    Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    若要连接模型编写器、您需要首先运行目标端代码(T01955)。

    您是否使用了数字电源 SDK 的 tida_01955固件? 如果是、则此固件默认使用 F28P55x 控制。 如果您使用 F28P55 LaunchPad、则连接到目标时出现错误。 要使用 LaunchPad 运行此固件、您需要 为 LaunchPad 添加.ccxml 文件。 该工具在 DPSDK 中提供
    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\device_support\f28p55x\common\targetConfigs。

    谢谢你

    Amir Hussain