This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ADCDEVT1在 EPWM XBar SysConfig 中不可用

Guru**** 2959240 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505184/tms320f28388d-adcdevt1-not-available-in-epwm-xbar-sysconfig

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE

工具/软件:

你好

我尝试使用 SysConfig 在 ADC PPB 跳闸时设置 epwmxbar、但 MUX 9的下拉列表中不提供 ADCDEVT1。 这是错误还是其他错误?

CCS 版本:12.6.0.00008

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我从 C2000Ware 打开了一个空的 F2838x 工程、并检查了 EPWMBAR 的 SysConfig 配置。 在本例中、我可以选择 ADCDEVT1、如下图所示:  

    P.S.我至少使用 CCS 12.7版本