This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:ADC 规格问题

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503061/tms320f280025-adc-spec-question

器件型号:TMS320F280025

工具/软件:

客户对数据表中的 ADC 规格有一些疑问:
1、 VREFHI 和 VREFLO 引脚基准转换的工作原理是什么?  我们能否提供一个逻辑方框图来说明这一点?
2、内部基准模式下上电时间与温度间的关系特性曲线是否相同? 数据表中给出了高温工作的最大值、该值与低温之上的值是否相同?
3、VREFHI 引脚上的电容是否会影响内部基准模式下的上电时间? 我们能否给出电容容量大小与上电时间之间的关系图? 数据表中给出了2.2uF 的最小容量、最大值如何、多余容量的电容在选择电容时是否会产生影响?
4. VREFHI 和 VREFLO 的其他 C2K 器件参数是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    这就是为 ADC 设置内部/外部 Vref 的方式。

    转换的完成方式如下:

    zp dai 说:
    我们是否有内部基准模式下的上电时间与温度间的关系特性曲线? [/报价]

    很遗憾、我们没有这个功能。

    zp dai 说:
    数据表中给出了高温工作温度的最大值、它是否与低温以上的值相同?

    zp dai 说:
    VREFHI 引脚上的电容器是否会影响内部基准模式下的上电时间? 我们能否给出电容容量大小与上电时间之间的关系图? 数据表中给出了2.2uF 的最小容量、最大值如何、在选择电容时、多余容量的电容是否会产生影响?

    无论是内部/外部模式、都建议在 vrefhi 上至少使用一个2.2-µF 电容器。 此电容器应放置在 VREFHI 和 VREFLO 引脚之间尽可能靠近器件的位置。 没有最大限值。 遗憾的是、我们没有这方面的图表。

    zp dai 说:
    VREFHI 和 VREFLO 的其他 C2K 器件参数是否相同?

    您能详细说明一下什么参数吗?

    谢谢、

    Susmitha.

    [/quote]