This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:XDS200芯片菊花链连接和调试

Guru**** 2756535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504883/tms320f28374s-xds200-daisy-chain-connection-of-chips-and-debugging

器件型号:TMS320F28374S

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户目前需要使用 XDS200仿真器菊花链来连接两个 F28374S 进行调试。 我现在不知道如何实现它。 是否有任何可以共享的操作文档? 调试软件为 CCS12.3。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我 明天再回来。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    硬件是否已经完成?  

    CCS 中的设置非常简单:  

    1.从典型的目标配置文件开始,点击底部的"高级"选项卡。  

    2.右键点击调试探针并选择"Add"  

    3.进入"设备"选项卡并添加您的设备。 点击 FINISH 按钮。  

    您现在可以保存目标配置、其外观应该如下所示:  

    从这一点来看、手动启动调试会话并手动连接可能最简单。 以下应用手册链接了手动启动说明: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    此致、

    Ben Collier