This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-EVM SOM:在闪存配置中加载.out 文件。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506544/f29h85x-som-evm-loading-out-file-in-flash-configuration

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM

工具/软件:

在闪存配置中加载多核程序的.out 文件时(下载并验证了 OpenSSL 和 Python)上升问题"无效地址"、而在 CPU3闪存读取端口0 (0x10400000)的位置写入程序

如何解决此问题。 加载单独加载的 CPU1 .out 时工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    在刷写之前、您是否知道器件是否处于引导模式2? 此外、您是否可以启用 CPU1的详细输出?

    谢谢。此致、

    Charles