This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:EtherCAT FOE DFU 示例

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506629/tms320f28p650dk-ethercat-foe-dfu-example

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们是否有 F28P65的 DFU (通过 FoE)示例?  

同时、C2000WARE 中有一个 FoE 下载示例文件夹、但当我导入工程时、工程大部分是空的。 (我已使用 SSC 工具在选择 fee 示例的情况下生成堆栈)

如下方所示、有堆栈代码;

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    您是否遵循了 F2838x EtherCAT_EtherCAC.pdf Slave_Controller_User_Guide? P65x 指南缺少我当前看到的说明。 需要使用 SSC 工具生成堆栈。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f2838x\docs

    顺便说一下、该示例仅显示了如何将映像导入 C2000器件。 您仍需要完成固件升级过程、我们为其提供了单独的软件示例(以便将它们组合在一起)。

    此致、

    Kevin