This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:我需要带有 BIOS_setupwin32_5_33_06的 Code Composer Studio 3.3

Guru**** 2459080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501675/tms320f2812-i-need-code-composer-studio-3-3-with-bios_setupwin32_5_33_06

器件型号:TMS320F2812
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我需要具有 BIOS_setupwin32_5_33_06的 Code Composer Studio、因为在下面提到的下载链接中、CCS 将与  BIOS_setupwin32_5_33_05一起提供。 我较早的项目使用了 32_5_33_06、我需要这样做。  手动安装 bios_setupwin32_5_33_06.exe 后、我已尝试在组件管理器中更新 BIOS 版本。 这根本不反映在我的窗口11。 如果 在组件管理器中启用 BIOS_setupwin32_5_33_06、则两个版本都无法选择、之后无法进行编译。 我需要这方面的帮助、并请提供您的建议和下载链接。

https://dr-download.ti.com/secure/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-J1VdearkvK/3.3.83.20/CCS_3.3.83.20_Platinum.zip

Code Composer Studio 3.3的替代选项是在不修改我正在使用的当前工程文件的情况下可以使用哪个版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid="646357" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501675/tms320f2812-i-need-code-composer-studio-3-3-with-bios_setupwin32_5_33_06。]  手动安装 bios_setupwin32_5_33_06.exe 后、我已尝试在组件管理器中更新 BIOS 版本。 这一点在我的窗口中根本不反映11。

    组件管理器在64位 Windows 版本上不起作用。 如果您需要使用组件管理器、请使用 Windows XP 32位环境。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ki。 我已将 CCS3.3迁移到 CCS12.8.1、现在工作正常。

    是否可以将 TMS320F2812的 CCS3.3迁移到 CCS20最新版本。 如果可能、请告诉我程序。 在 CCS 20中、我无法在电路板型号中看到 TMS320F2812。

    谢谢、此致
    Muruganandham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2812由 CCS 支持。 您可能会遇到的情况是、当您尝试创建新项目或浏览示例时、没有看到 F2812的任何内容。 这是因为它是 Resource Explorer 中的 C2000Ware 不支持的较旧器件:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#i-get-a-no-example-projects-found-please-change-your-filter-message-when-looking-for-examples-for-my-selected-device-does-that-mean-that-my-device-is-not-supported-by-code-composer-studio

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ki。  

    我想知道我的 TMS320F2812可以使用哪个最新的 Code Composer Studio 版本。 我尚未在12.8.1上测试编译的固件
    建议我使用最新版本。

    谢谢

    Muruga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议我使用最新版本。

    这实际上取决于您的优先级。

    F2812是一款非常旧的器件。 最积极的开发可能是使用很旧的 CCS 版本、如 CCS 3.3。 但 CCS 3.3已过时。

    当前的 CCS 版本(如20.x)确实为 F2812提供了基本工程和调试支持。 但 DSP/BIOS 支持已被严重弃用、虽然您可以在 CCS 20.x 中构建 DSP/BIOS 工程、但您将失去 tcf 文件的图形配置工具和 CCS 3-5版本中的 DSP/BIOS 分析工具。

    CCS 5.5可能是获得良好 DSP/BIOS 支持的最后一个 CCS 版本。

    问问自己:

    是否要使用当前受支持的现代 CCS 版本?

    -是否要使用具有良好 DSP/BIOS 支持的 CCS 版本?

    -"您想使用过去最常用于 F2812的 CCS 版本吗?