主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
你(们)好
我需要具有 BIOS_setupwin32_5_33_06的 Code Composer Studio、因为在下面提到的下载链接中、CCS 将与 BIOS_setupwin32_5_33_05一起提供。 我较早的项目使用了 32_5_33_06、我需要这样做。 手动安装 bios_setupwin32_5_33_06.exe 后、我已尝试在组件管理器中更新 BIOS 版本。 这根本不反映在我的窗口11。 如果 在组件管理器中启用 BIOS_setupwin32_5_33_06、则两个版本都无法选择、之后无法进行编译。 我需要这方面的帮助、并请提供您的建议和下载链接。
Code Composer Studio 3.3的替代选项是在不修改我正在使用的当前工程文件的情况下可以使用哪个版本。