This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:有关 ECAP 模块中的事件预分频问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506276/tms320f280039c-regarding-the-issue-of-event-prescale-in-the-ecap-module

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

根据技术手册中的介绍,ECAPx 是输入信号。 设置双向频率时、获得 PSout div2的波形。 不过、从图中可以看出、分频后波形的上升沿和下降沿是原始波形的上升沿。 那么以这种方式获得的波形的频率是原始波形的一半、占空比应为50%。 通过测试、我还可以看到这种现象。 然后、我想问如何通过使用此事件预分频功能来获得原始波形的占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="521369" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506276/tms320f280039c-regarding-the-issue-of-event-prescale-in-the-ecap-module

    然后、我想问如何通过使用此事件预分频功能来获得原始波形的占空比?

    [/报价]

    尊敬的 Zhen:

    我正在为您考虑这件事。 请期待明天做出响应。

    谢谢您、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    我还在研究这个问题。 抱歉耽误您的时间。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    是的、因此我已经与我们的设计专家确认了事件预分频器的该用例功能。 该事件预分频器可用于仅确保发生一定数量的脉冲。

    [引述 userid="521369" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506276/tms320f280039c-regarding-the-issue-of-event-prescale-in-the-ecap-module

    然后、我想问如何通过使用此事件预分频功能来获得原始波形的占空比?

    [/报价]

    使用此事件预分频函数时、您无法获得原始占空比波形。

    此致、

    Ryan Ma