This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507230/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

大家好、我 目前正在从事 TMS320F280039C UDS 开发、这里我需要将向量映射地址从0xD00更改为0xf000。

我已经尝试在.cmd 文件中添加一些用于更改地址的代码、即新位置 0xf000  

很重要

.reset:> reset、type = DSECT /*未使用、*/
codestart:> 0x080000
.text:> FLASHBAN0_CODE、
对齐(8)  

但是、这个过程并没有帮助我更改地址。

从0xd00开始

0xf000

请帮我尽快解决这个问题、因为我已经坚持了这个问题。

此致、

托马斯亲王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prince:

    您能否将整个 CMD 文件分享给我进行分析?

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PIE 矢量表的地址固定在地址0xD00上。

    您能帮助我了解为什么您需要使用其他位置吗?

    请注意、地址0xD00不是闪存、可以在运行时更新

    此致、

    Veena