This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:什么是器件配置?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507409/launchxl-f28379d-what-is-device-configurations

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我想知道什么是设备配置? 我认为这是与建筑有关的东西?

我在哪里可以了解更多关于这个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    器件配置或构建配置可帮助您了解要应用于给定工程的构建设置。 您可以使用多种不同的编译配置、包括不同的编译器设置、要排除或包含的文件、工程设置等

    请参阅以下有关创建和管理工程的指南。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html

    此致、

    Ryan Ma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我特别想详细了解什么是 CPU1_FLASH、CPU1_FLASH_standalone、CPU1_RAM。

    您能给我指一下我可以获得这些详细信息的资源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    这些只是在工程中为该构建配置创建的任意名称。 它们的工程设置在这三种情况下可能有所不同。

    您可以查看每个项目设置以了解差异。  

    您从哪个 SDK 导入此示例?

    此致、

    Ryan Ma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我从 C2000Ware 5.04.00.00导入了此示例

    如果我选择其中一个并构建项目、我想知道我到底在做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    例如、您可以通过查看编译器标志来检查具体执行的操作。 您还可以查看每次构建时会排除哪些文件。

    此致、

    Ryan Ma