This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:用户电机参数不允许运行 InstaSPIN 通用

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507107/tms320f28069m-user-motor-parameter-not-allowing-to-run-instaspin-universal

器件型号:TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:

我已经设置了 Launchpadxl-TMS320F28069M 的实验3a 以及带有和 BLDC 电机的 BoosterPack x-DRV8301、Motorware 提供的默认设置似乎一切正常、但当我尝试更改中的默认参数时
user_j1.h

#elif (USER_MOTOR == Anaheim_BLY172S)
#define USER_MOTOR_TYPE                Type_Pm
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS      (5)<----- 我的电机值
#define USER_MOTOR_RR                  (NULL)
#define USER_MOTOR_Rs                  (3.3)<-----             新值(没问题)
#define USER_MOTOR_LS_d                (0.05)<-----         GUI 中的错误(无法启用系统勾号按钮)
#define USER_MOTOR_LS_q                (0.05)<-----         GUI 中的错误(无法启用系统勾号按钮)
#define USER_MOTOR_RATED_FLUX          (0.03279636)

用户电机值

0.362524V/Hz

L-L 电阻-6.6 Ω

L-L 电感20.56mH

电压常数37V/krpm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 MotorWare 下方文件夹中的指南、并按照指南设置套件并运行实验室。 最好先使用 lab02b 或 lab02c 来调制电机、以确保电机参数正确无误。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\instaspin_labs.pdf

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs\readmefirst_instaspin_launchboost.pdf

     

     如果您使用 lab02a/b/g、请不要在电机上添加任何负载用于识别、并根据电机规格在 user.h 文件中设置正确的识别变量值、以确保电机在 磁通测量和 Ls 识别状态期间平稳旋转。

    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT    (2.0)                              // A -电机额定电流的10-30%

    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT    (-1.5)                            // A -电机额定电流的10-30%、足以实现旋转

    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT          (20.0)                              // A -电机额定电流的30~150%

    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz    (40.0)                          // Hz - 10~30%电机额定频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在可以手动添加参数、但电机运行不正常、转速不均会大幅波动。

    电机参数(根据制造商)。

    e2e.ti.com/.../motor.mp4