This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:TMS320F28054M

Guru**** 2779945 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503652/tms320f28054m-tms320f28054m

器件型号:TMS320F28054M
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREMOTORWARE

工具/软件:

我尝试从旧笔记本电脑导入工程。 在我旧的笔记本电脑中、TI 工具安装在硬盘驱动器 c->c:|TI 库中。 在新版本中、它安装在硬盘驱动器 d -> d:\TI 中。

请参见其中一个文件 clk.c 的路径变量 snap。 我认为由于路径差异、无法在工程中打开文件。 我不能更改 TI_PRODUCES_DIR 或 TI_PRODUCTS_DIR_TIREX  路径或 MW_INSTALL_DIR1。 有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milind:

    请告知我们您使用的 CCS 版本是什么。

    您能检查几个项目吗:

    1.导航至 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products。 确保更新产品发现路径以指向新的驱动器映射。 选择刷新以确保已更新 Discovered Products。

    导航至 Path Variable 窗口并确认 TI_PRODUCTS_DIR 变量是否已更新。

    或者、您可以尝试确保将工程文件(例如 clk.c)复制到工作区、而不是从其他目录链接。

    请告诉我们这是否对您有用。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    非常感谢!

    我使用的是 CCS12.8.1

    1.我必须使用 Windows 资源管理器还是从 CCS 下载、您能告诉我吗?

    2.与 TI_PRODUCT_DIR 路径相同、在哪里更新? 还是在 CCS 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    1. 从 CCS 内执行上述指令。

    2.我希望这将随着第1步的变化而更新。 但是、我确实怀疑这个变量可能是由于 CCS 中的默认位置而被设置的。 如果您可以尝试上述步骤、请确认其是否有效。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    谢谢,我达到了点作为第1点,然而,它不是"可编辑"看到的 SNAP。 编辑按钮已禁用。 如何激活它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以尝试添加 D:/ti 路径、然后取消选中默认 C:/ti 路径。  

    单击刷新并查看是否发现了产品。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    我是按照您的建议做的。 请参阅卡扣

    但它不会反映在文件路径中。 如下所示、它仍包含 c:\TI

    我需要做更多的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认最近的更改。 这似乎是一个自动生成的路径变量。 尽管我没有看到任何发现的产品显示、因为我假设它们从默认的 C:/ti 目录中缺失。  

    您能否确认是否在新位置安装了必要的 SDK (c2000Ware)?

    您是否能够编辑指向 TI_PRODUCTS_DIR 变量的路径变量、并指定相对于 PROJECT_LOC 的自有路径? 这可能是目前最好的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 D:\卸载了 motorware 和 CCS、并重新安装在 C:\中。 这似乎已经解决了问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 很高兴听到您启动并运行开发环境。 如果您需要进一步的帮助、请随时发布其他问题。