This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:功耗

Guru**** 2587915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509514/tms320f2800156-q1-power-consumption

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在查看中 VDD 的功耗特性 VREG 禁用–内部电源 配置。 但是、我们只能找到与对应的数据 外部电源 场景(附加屏幕截图以供参考)。

您是否还能提供内部电源情况的功耗详细信息?

此致、
Aravind R



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravind:

    您能否确认您在此处引用的数据表版本?

    截至2025年1月的最新版本包括一个 VREG 启用-内部电源表、后跟第二个 VREF 禁用-外部电源表。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f2800156-q1.pdf (页数:49/52)

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Zackary、

    我们目前正在参考最新版本、如果您能分享禁用 VREG 的内部电源配置的 IDD 详细信息、我们将不胜感激。

    此致、
    Aravind R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    I VREF 被禁用、然后内部电源被禁用、VREG 无法选择-内部电源、只是启用 VREG、然后使用内部电源;如果禁用 VREG、则使用外部电源。

    此致、

    Zackary Fleenor