This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CPU2上的引导加载程序示例

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510561/tms320f28p650dk-bootloader-example-on-cpu2

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Champs:

现在、客户需要使用 CPU1为 CPU2制作引导加载程序。 我查看了 C2000WARE 中的示例代码、发现导入后只有一个 CPU1工程。 我们是否有您可以为客户提供参考的双核闪存 API 工程?

我在 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x_dual\flash_kernel 中导入了工程、并且只有一个 CPU1工程、没有 CPU2工程。

谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    如果仔细查看代码、您将看到它是 CPU1和 CPU2的组合工程。 必须通过 CPU1内核下载 CPU2应用程序映像。

    串行闪存编程指南中

    此致、

    马特