This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:[F280039C] XRSn 尽管上拉电阻为10k Ω、但卡在~1.65V 处–MCU 赢了't BOOT

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506502/tms320f280039c-f280039c-xrsn-stuck-at-1-65v-despite-10k-pull-up-mcu-won-t-boot

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 TMS320F280039C MCU、我看到了一个问题 XRSn 引脚卡在~1.65V 处 、MCU 无法启动。

a. 10kΩ 上拉电阻器连接到 MCU_VDDA/IO (3.3V) 原理图中。
打开了 无外部复位 IC 或 RC 电路
使用万用表测得、XRSn 电压稳定在~1.65V。

VDD 和 VDDA 都是稳定的3.3V 电压。 其他电源引脚已检查并正常运行。
我还验证了焊接—未检测到明显短路或冷接点。

Question 我想问:

  • XRSn 上的电压为~1.65V 时、MCU 是否被视为保持在复位状态?

  • 我是否应该尝试添加电容器或二极管来实现滤波或 ESD 保护?

  • 是否有任何已知的内部条件会将 XRSn 拉至低电平/卡住?

原理图 (随附)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    XRSn 上的电压为~1.65V 时、MCU 是否被视为保持在复位状态?

    这肯定不是 RESET 引脚上所需的电压电平。

    Unknown 说:
    是否存在任何已知的内部条件会将 XRSn 拉至低电平/卡住?

    这方面没有已知问题。 可能是由于电源或电路板问题、因此我建议在此电路板上进行信号完整性检查。  

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的反馈。

    我已在所有相关点检查了3.3V 电压轨、并且3.3V 电源完全稳定。
    根据原理图、我还尝试移除 R9和 C20。 在这种情况下、到达 XRSn 线路的3.3V 电压保持稳定、不会出现任何问题。
    但是、仅当 R9和 C20连接到 MCU 的 XRSn 引脚时才会出现问题。

    请告知您是否有进一步的调查建议。

    谢谢、
    Nguyen Duc Khanh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、仅当 R9和 C20连接到 MCU 的 XRSn 引脚时才会出现问题。

    我认为电容器存在一些问题、需要进行检查。

    此致、

    Vivek Singh