This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:当所有 RAM 区域都由 DCSM 分配给 Z1加密时、使用 SCI 引导在中传输的代码无法运行?

Guru**** 2767545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509946/tms320f2800157-when-all-the-ram-areas-are-allocated-to-z1-encryption-by-dcsm-the-code-transferred-in-using-sci-boot-cannot-run

器件型号:TMS320F2800157

工具/软件:

如图所示、所有区域都已加密。 当使用 SCI 引导发送自写引导时、代码不会运行。我想知道如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    引导 ROM 中的 SCI 引导函数将无法对安全存储器进行编程。 如果您在具有安全存储器的器件上需要 SCI/UART 引导功能、则需要在闪存中创建自定义 SCI 引导加载程序、其中将闪存 API 分配给安全存储器。

    谢谢您、

    Luke