This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:在相同的 CMP 配置下、PWM1/8/10通道 A/B 具有150ns 的相位差

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507988/tms320f28374s-pwm1-8-10-channel-a-b-has-150ns-phase-difference-with-the-same-cmp-configuration

器件型号:TMS320F28374S
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好专家

使用 SDK 演示"epwm_updown_AQ_cpu01" 设置 CMPA=CMPB=500时   的客户反馈、可以观察到150ns PWMA 和 PWMB 相位差、该问题仅发生在 PWM1/8/10上、是否有任何调试建议可供分享?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户是否使用了 C2000Ware 中的软件示例: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2837xs\examples\cpu1\ePWM_ex2_updown_AQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan

     SDK 演示为:D:\ti\c2000ware\C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\ePWM_updown_AQ

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    该示例将 ePWM1、ePWM2、ePWM3配置为在 EPWMxA 和 EPWMxB 上生成具有独立调制的波形。  

    要确认数据、请 通过示波器查看 EPWM1A/B (PA0_GPIO0和 PA1_GPIO1)、EPWM2A/B (PA2_GPIO2和 PA3_GPIO3)和 EPWM3A/B (PA4_GPIO4和 PA5_GPIO5)波形。

    在提供的信号中、哪些信号具有150ns 的相位差、那么我可以了解为什么会发生这种情况? 客户是否修改了代码? 如果是、修改是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevan

    在提供的信号中、哪些信号具有150ns 的相位差、因此我可以看看为什么会发生这种情况?

    ePWM1/8/10出现问题。

    客户是否修改了代码? 如果是、修改是什么?

    是的、他将 CMP 值更改为  CMPA=CMPB=500、并验证 ePWM8和 ePWM10功能、他将 ePWM2、ePWM3更 改为 ePWM8 、ePWM10

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我认为、由于 ePWM1/2/3和1/8/10之间的同步链架构不同、这些 ePWM 之间的同步很可能会出现该问题。

    请参阅器件数据表中的图6-56同步链架构第 6.11.2.1章"控制外设同步"、以便为这些 ePWM 正确配置 SYNCIN 和 SYNCOUT 信号: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28379d-q1.pdf